1. Hilti anchor innovations
Om du dagligen arbetar med infästningar vet du att både under- och överdragna expander hör till de vanligaste orsakerna för underkända besiktningar. Oberoende studier har visat att dåliga byggmetoder hör till de vanligaste orsakerna bakom konstruktionsdefekter och American Construction Inspector Association har visat att för hårt och löst åtdragna expander är den den näst vanligaste orsaken till underkända byggnadsinspektioner.
Och kanske är detta inte konstigt, eftersom de tillgängliga verktygen inte tillgodoser dagens behov. För att installera en expander på rätt sätt måste man välja mellan en långsam och oprecis momentnyckel, en otymplig momentstyrd hylsnyckel eller en mutterdragare som förvisso låter produktiviteten öka, men på bekostnad av infästningens pålitlighet.
Med Hiltis monteringsinnovation, nya Adaptive Torque (AT), behöver du inte längre kompromissa. Det är en liten och lätt hårdvara som ryms mellan mutterdragaren och batteriet. Den hämtar livedata från mutterdragaren SIW 6AT-A22 för att identifiera när en expander har installerats på rätt sätt. Våra AT-förberedda verktyg är utrustade med de givare, sensorer och mjukvara som krävs för att säkerställa att expandern har dragits åt i enlighet med ETA-kraven.