Betongskruven HUS3-H 14 kan återanvändas upp till 100 gånger i nygjuten betong?
Denna anpassningsbara skruv ökar produktiviteten tack vare mindre borrning och färre arbetsmoment än med konventionella infästningar samt tre inbäddningsdjup för maximal flexibilitet av konstruktionen. Men även ett syskon till betongskruven HUS3-H 14, HUS3-H 10, är återanvändbar upp till 40 gånger i nygjuten betong, och hela systemet omfattas av DiBt-godkännande. Och inte nog med det, HUS3-portföljen är nu ETA-godkänd utan rengöring av borrhålet. Detta gör att installationen går betydligt fortare och minimerar mängden skadligt damm som man kan utsättas för.