Kaffebord av verktygslåda
Det här skulle kunna bli en annorlunda julklapp eller bara en kul grej för att piffa upp ditt hem. Varför inte bygga om en gammal verktygslåda till ett litet, dekorativt bord. Du kan t.ex förvara tidskrifter eller små prylar inuti verktygslådan!
Se i vår video hur snabbt och lätt den här idén blir verklighet ...
1) Använd bordsbenen som en mall för att markera var du ska borra hål för infästningarna
2) Borra hålen försiktigt med din SF 6-A22 och HSS-borr
3) Fäst bordsbenen med bultar, brickor och muttrar, och dra åt från insidan
4) Vänd upp och ner på bordet och slå dig ner med en kopp kaffe