Spänning i vardagen med amperetimmar
Idag finns det en rad olika batterilösningar på marknaden med allt från skruvdragare, sågar, slipmaskiner, kombihammare, dammsugare och mycket mer. Maskinerna drivs av NiMH-, NiCD- eller, numera vanligen, LiIonbatterier.
Dessa besitter i sin tur en viss batterikapacitet som definieras av spänning, till exempel 12V, 22V eller 36V, samt elektrisk laddning, alltså amperetimmar. Exempelvis 2,6Ah, 5,2Ah eller/och 8,0Ah.
Det är inte konstigt att det råder viss förvirring kring begreppen - men låt oss reda ut det!
Hur ser jag batteriets verkliga strömkapacitet?
Strömkapaciteten är hur mycket energi som finns lagrad i batteriet. Denna enhet benäms ofta i wattimmar (Wh). En wattimme är den spänning (V) som batteriet erbjuder multiplicerat med hur mycket ström (Ah) som batteriet kan ge under en timme.
Så, enkelt uttryckt: Wh=V*Ah.