3) Kontroll
Med ett ergonomiskt grepp (T-versionen) är sticksågen enkel att manövrera och du har total kontroll när du ska göra de där exakta skärningarna (du vet vad jag menar), 90-graders skärningar, snittskärningar eller mycket snäva vinklar. Men låt oss inte glömma bort den största fördelen, att du kan börja såga mitt i ett material – ja, du kan borra ett hål där du ska börja såga, stoppa ner sågbladet och sätta igång!
Förutom hög prestanda och fantastiska skärningsresultat innebär sticksågens kompakta format att den har låg tyngdpunkt och att den är enkel att använda i alla positioner. Så du får jobbet klart i tid, du jobbar komfortabelt och du har plats på hyllan för alla dina andra verktyg också! Det är det jag gillar bäst med den nya, batteridrivna stocksågen. Jag tycker du ska besöka närmaste Hilti butik, träffa din Hilti säljare eller gå in på Hilti.se för att boka in en demonstration och berätta för mig vad du gillar bäst med verktyget.