Tillagd i varukorgen
Tillagd i varukorgen
Gå till varukorgen

Mohn Media, Gütersloh Tyskland

Tysklands störta offset printing företag

UTMANING

Please enter alternative text here (optional)

Mohn Media, del av Bertelsmann Printing Group, är Tysklands största offset printing företag med 9,000 anställda och global omsättning på €1.7 miljarder 2015. Gütersloh’s 15 hektar fabriksområde innehar tre produktions och lagerlokaler från 1950-talet.

Över de senaste 30 åren har Mohn media installerat över 20,000 nya dektektorer, 900 Over the last 30 years, and in the light of recent increased health and safety regulation, Mohn media has installed over 20,000 new detectors, 900 skydsglas och uppdaterat sitt brandskyddssystem. 

Med ett nytt brandskyddssystem för de nya byggnaderna ville man även se över möjligheterna att uppgradera brandskyddet för hela det 60 år gamla komplexet.

Utmaningen var förutom tillgängligheten även hur man skulle kunna identifiera, planera och dokumentera för nya brandtätningar. Samtidigt som det ständigt görs nya genomföringar för installation av ny utrustning..

LÖSNING FRÅN HILTI

Please enter alternative text here (optional)

Eftersom de flesta programvaror för branddokumentering fungerar är anpassade för nya byggnader, valdes Hiltis programvara CFS-DM Firestop Documentation Manager som ett pilotförsök som hade vid tillfället varit under utveckling i 4 år. 

Hiltis Firestop Documentation Manager har både en stationär och en mobil platform. Detta tillåter en effektiv och säker informationshantering mellan konstruktör, entreprenör och byggnadsägare. 

Vid installation och inspektion kan samtliga medverkande i projektet dela allt som är relevant för projektet i dess olika delar. Allt från att ge indata från arbetsplatsen med bilder och information, markera brandgenomföringar direkt i ritningar, dela produktinformation, lösningar och även resultatet efter klar brandtätning. All information sparas i den digitala modellen för framtida underhåll.

 

Interestingly, what was noticeably by Heyer-Dombrink is that by using the Firestop documentation manager, Mohn media didn’t only significantly reduce the risk of fire, but the workmanship of accredited installer has also improved.

På så sätt blir den dagliga uppgraderingen av fabrikens brandskydd ett stadardarbete utan behov ac extra extern arbetskraft. För varje ny genomföing måste ett antal befintliga identifieras, kodas och kontrolleras. 18 månader in i processen hade man identifierat och uppgraderat 1700 befintliga öppningar och Heyer-Dombrink tror att det skulle kunna sluta med så många som 8.000-10.000, särskilt om Mohn Media beslutar att utöka omfattningen av sitt arbete vid granskning för att inkludera saker som branddörrar. Detta beror på att dokumentationshanteraren enkelt kan anpassas för att inkludera andra produkter än bara brandskyddsprodukter och är inte begränsad till Hiltis produkter.

Läs mer i artikeln publicerad av RIBA Journal in Vol 123 Issue 07, P 54-55 in July 2016. Fullständig artikel hittar du här .

Snabblänkar

Fråga en ingenjör

Dela

Log in to proceed
Behöver du hjälp? Kontakta oss
Registrera dig nu
Kontakta oss
Kontakta oss