HUR TAR MAN HÄNSYN TILL TERMISK RÖRELSE
Dimensionering vid termisk expansion

När man dimensionerar rördragningar är det viktigt att ha den termiska expansionen i åtanke – i synnerhet för applikationer som involverar värme.
Det måste finnas utrymme för rören att expandera och säkerställa en jämn fördelning i förhållande till rörens rörelse.
VAD ORSAKAR TERMISK EXPANSION?
Termisk expansion beror på ett fåtal nyckelfaktorer:
• Rörsektionens längd
• Expansionskoefficienten
• Temperaturskillnaden
Detta handlar oftast om temperaturskillnaden mellan rörets drifttemperatur och den omgivande temperaturen. I värmeapplikationer ligger ofta drifttemperaturen kring 70 °C och den omgivande temperaturen kring 20 °C.