- Hem
- Lösningar
- Nyheter och evenemang
- Hilti-bloggen
- Hilti-batteriernas historia
5 min läsning, aug 2025
40 år av innovativ batteriteknik
En resa genom Hilti-batteriernas historia
Under mer än fyra decennier har Hilti utvecklat sladdlösa system som levererar kraft på några av världens tuffaste byggarbetsplatser. Våra batterier har blivit smartare, tåligare och mer kraftfulla – och de har hjälpt både verktyg och yrkesproffs att prestera på topp.
Minns du ditt första batteridrivna Hilti-verktyg? Kanske var det en trogen TE 6-A som aldrig gav upp, eller så var du en av de första att hoppa på det trådlösa tåget redan 1986.
Här är några milstolpar från vår batterihistoria – känner du igen någon av dem?
1980- och 1990-talet - Pionjäråren
Vi förklarar begreppen 🔋
Volt (V)
Volt anger spänningen – alltså det elektriska “trycket” – i batteriet. Det berättar hur kraftfullt verktyget kan vara, vilket i praktiken betyder hur tunga jobb det klarar av.
Högre volt = mer kraft
Amperetimmar (Ah)
Amperetimmar talar om hur mycket laddning batteriet kan lagra, det vill säga hur länge det kan driva verktyget. Det är en kombination av strömstyrka (ampere) och tid (timmar). Ett 4,0 Ah-batteri kan till exempel leverera 4 ampere i 1 timme – eller 1 ampere i 4 timmar.
Högre Ah = längre drifttid